This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117HVQML:LM117HVQML

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1435094/lm117hvqml-lm117hvqml

器件型号:LM117HVQML

工具与软件:

请在下面的①和②上提供建议。

①关于纹波抑制速率、"纹波抑制"图表显示1MHz (max)为10dB、但1MHz 和400MHz 之间会出现什么情况?

它是否将无法再对高频作出响应并升至10dB 以上?

②如果在输出侧安装了100Ω 和6000μF RC 滤波器、输出侧的响应会变慢、所以我认为纹波抑制速率也会提高。 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    满载时的 LDO 带宽约为100kHz ~ 200kHz (带宽随着负载的增加而增加)、因此超出该范围的频率不会被器件环路降低、而是被输出电容器降低。 但是、对于400MHz、即使输出电容器是电感性的、也不会有良好的 PSRR。 由于这些原因、在输出端使用滤波器是一个不错的选择。 我不是滤波器设计方面的专家、但我想使用简单的 RC 滤波器(即使使用非常大的 C)也会遇到同样的问题、因为电容器仍然会在400MHz 处产生电感。  

    此致、

    Nick