This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] JFE2140:JFE2140用作 MC 唱机前置放大器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: JFE2140, JFE150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1430346/jfe2140-jfe2140-as-mc-phono-preamplifier

器件型号:JFE2140
Thread 中讨论的其他器件: JFE150

工具与软件:

大家好、早上好、根据我在支持论坛上发布的另一个问题、我目前正在设计一款高保真放大器。

JFE2140将部署为第一个 MC 移动线圈唱机前置放大器;在此应用中、低噪声非常重要。 最大输入信号约为0.5mV 至0.8mV

我想问您、您是否认为我选择的运行点可以接受:

V SUPPLY:7V (我可以不依赖于前置放大器内的更高电压)。

VDS:5V

IDs:6.5mA

我计划在同一个芯片内并联两个单元、如下所示:

非常提前感谢、祝您愉快

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    是的、您的偏置和负载线图似乎 合理、偏置电流与数据表中的源阻抗一致。  提高 JFET 偏置的一个有趣权衡是、1/f 噪声实际上开始增加到~2 -3 mA 以上、因此这接近正确的点。  

    不过我还想补充一点、两个 JFE2140基本上与单个 JFE150相同 、使用 JFE150可以从更小的封装中获得相同的结果、您是否了解了该器件?

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Michael。 实际上、我还介绍了 JFE150、但我去 JFE2140的原因基本上有两个。 我借此机会向您询问它们是否合理:

    -似乎 JFE150的输入电容要高一点(对于2140为24pF 而对于13pF)

    -此外-最重要的原因-我计划并联 JFE2140的两个部分,以便降低3dB 的噪声

    再次感谢大家

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    是的-您能说是真的、2140确实具有更低的输入电容、但当您将两个并联并连接栅极时、输入电容会加在一起、您实际上得到2x13 pF = 26 pF。  因此、该结果比 JFE150略差。

    在 JFET 中、JFET 的有效面积越大、JFET 的增益(gm)就越高(从而降低噪声)、而且输入电容也就越高。  并联添加更多 JFET 可以增大 GM、但也可以增大输入电容;换句话说、当添加 JFET 面积时、会增大总输入电容。  输入电容将使信号衰减、因此、当增益在噪声优势下工作时、输入电容器将起作用。 是有效果的。

    为了选择可实现最优增益的 JFET 输入大小、您必须了解输入信号的源阻抗。  如果您告诉我这是一个13 pF 压电换能器、我会说单个 JFE2140的尺寸正确-再一个 JFET、您将衰减您的输入信号、衰减量会减少、您将使用不是最佳增益(或 GM)的 JFET 来减弱一些噪声性能。  但这是针对电容型输入传感器、我们在麦克风中通常会看到这种传感器。  "电压源"型输入不会具有完全相同的限制-输入电容将根据电压源的输出阻抗限制带宽。

    我认为 MC 线圈型输入实际上具有内部小型变压器、我曾尝试搜索、但找不到任何信息。 该影响。  您是否碰巧有任何输出阻抗信息。 适合您的线圈?

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的迈克尔,谢谢你的答复。 典型 MC 碳粉盒的主要阻抗分量是电阻。 它们通常超出10至30欧姆、因此应使用 MC 前置放大器的10倍(至少是10倍)输入阻抗为它们负载。 该输入前置放大器电阻通过信号和地之间的电阻器进行设置。 在我的项目中、用户将有机会选择几个不同的电阻器值(从50 Ω 到500 Ω、或多或少)。 该电阻器将位于 JFET 前置放大器之前。 此外、典型的 MC 推车具有1-20 μ H 的电感(粗糙)。 在 MC 推车上、输入电容不是很重要、 输入前置放大器电容可以为1000pF。 (电容在 MM 碳粉盒上更为重要、但该 JFET 级可为 MC 级提供电源)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    好的-在这种情况下、输入电容越高、应用似乎就越好。  请给我们几天时间、以便获得更详细的回复、我们目前只能简短地回答几个人的问题。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!