This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:该器件是否有当前的 SPICE 模型?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436092/ths3491-is-there-a-current-spice-model-for-this-part

器件型号:THS3491

工具与软件:

此器件是否有当前的 SPICE 模型?

我将在 LTSPICE 中使用它。

感谢您的帮助。

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们针对该器件拥有的模型可在产品主页上的设计工具下找到、并在设计和开发部分中查看仿真。 我想补充一点、此模型最适合+/-15V 电源供电以及5V/V 增益 有关其他增益和/或电源的信息、请参阅我们数据表中的数据、因为它始终是有关器件性能的最佳信息源。

    THS3491数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    Ignacio