This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA690:放大器

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1435924/opa690-amplifier

器件型号:OPA690

工具与软件:

我将 OPA690用作增益为-1的求和放大器、该设计是否可行?

我们为禁用引脚提供了上拉电阻器、以便运算放大器可以在正常条件下工作、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我通过这条电路工作、并试图考虑电路中大量输入的潜在问题。 一个问题是放大器可能有负载、因为它必须通过所有分支吸收/拉取足够的电流。 但是、我认为这不会是一个问题。 需要考虑的一点是添加的求和分支对有效带宽的影响。 这将有效地导致高噪声增益、从而导致较低的总带宽。 最后一个注意事项是该电路的布局。 所有这些分支都会增加反相节点的电容、从而可能导致振荡。 采用类似您所具有的小型电阻器封装将有所帮助、但确保布局尽可能紧凑将是关键所在、此外还包括反相引脚周围的平面切口以及直接连接到反相引脚的电阻器垫下方区域。 要启用该器件、上拉电阻器应该不是问题。

    此致、

    Ignacio