This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA230:ALERT 泄漏?

Guru**** 2579515 points
Other Parts Discussed in Thread: INA230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1435958/ina230-alert-leakage

器件型号:INA230

工具与软件:

您好!

当 INA230通电和 INA230未通电时(VS = 0V;VALERT > VS)、INA230 ALERT 引脚的泄漏电流是多少?
数据表未提供此信息。

我计划将警报拉至与 VS 不同的电压轨、以控制电源开关启用 、并  在 INA230未通电时需要警报保持高电平。
因此、 我需要确认未通电时(VS = GND) ALERT 引脚的漏电流为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     仅当电压介于 GND 和 VS (含)之间时、才会指定 ALERT 引脚的漏电流:

    不过、当器件断电时、数字引脚上的电源是可以接受的、我们只是不指定该情况下的漏电。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitch、

    是否有任何理由怀疑 INA230未上电时泄漏电流会增加? 从 ALERT 到 VS 的钳位二极管似乎没有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    经过进一步了解并与一些同事讨论后、我在上一条消息中显示的泄漏点看起来像是针对"V_input"、仅用于数字输入引脚。 数字输出引脚(如 ALERT)为开漏引脚、在 INA 未主动下拉时处于高阻抗状态。 我们不指定高阻抗模式下的泄漏电流、但该电流会非常小。 此外、该器件具有相同的高阻抗、因此在上电或断电时、这种漏电流不会发生变化。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitch、

    我将假设 ALERT 引脚满足 SMBus 规范 ILEAK_PIN (max)= 5uA。 SMBus 规范还规定、这适用于通电和未通电的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该器件与 SMBus 兼容、因此这是一个不错的假设。