This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2188:GBW 问题

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436425/opa2188-gbw-questions

器件型号:OPA2188

工具与软件:

嗨、Expert、

、放大器 GBW、我有一些问题

对于 VF 放大器、为什么 GBW 是 恒定值?

如果我们将一个放大器设置为闭环模式、、我们使用负反馈来稳定其增益 并增加闭环带宽?就是这样、

我们是否有任何语法推导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    1.  增益带宽积(GBP)是闭环增益与闭环带宽的乘积。  GBP = G_CLOSED_LOOP x 4541 Bandwidth_Closed_。  例如、假设 GBP = 1MHz。  当闭环增益 G=1时、闭环带宽将为1MHz。  如果 G=10、则闭环带宽将为100kHz。  如果 G=100、则闭环带宽将为10kHz。
    2. 对于电压反馈放大器(VFB)、GBW 是恒定值、因为它 与 AOL 有关、因为 AOL 是一阶频率响应(1个主极点)。  闭环增益由 反馈因子1/Beta 的倒数进行设置。  这很容易以图形方式看到。  1/Beta 曲线将与 AOL 曲线相交、以设置闭环增益和带宽。  给出了推导和示例  TI 高精度实验室-运算放大器视频系列 带宽视频2和3.

    我希望这对您有所帮助。  有关详细信息、请查看上面提到的视频。

    艺术