This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA855:仿真文件

Guru**** 2980610 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA855, PSPICE-FOR-TI, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436650/pga855-simulation-files

器件型号:PGA855
Thread 中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TI、 TINA-TI

工具与软件:

我在 PGA855上观察到类似的问题、我无法将其加载到 SPICE 仿真器中、因为它似乎已加密。

我使用了 TI-TINA 仿真器并尝试导入 SPICE 文件、但它不允许导入、表明文件是空的。 但是它不是空的、.lib 文件顶部有一条声明消息 、是否有解密方法或是否有这些文件的未加密版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joseph、  

    欢迎并感谢您在 e2e 上发帖!  

    首先、我要说明的是、PGA855模型已加密、这是正确的。 TI 经常尝试使用未加密的模型、以便将这些模型导入到常用的仿真器中。 然而、由于 PGA855设计的复杂性、无法使用宏模型;因此、为了保护 IP、我们向公众发布了加密仿真模型。  

    加密的支持 TINA-TI 和 PSpice-for-TI、并且在这两种器件中均可用。  

    PSpice-for-TI:打开或创建一个项目、在"PSpice 器件搜索"上搜索"PGA855"、然后双击进入以下位置:  

    TINA-TI;两个选项:

    1. TINA-TI 参考设计(最简单的选项):直接从 PGA855产品页面(设计和开发->设计工具和仿真)下载"PGA855 TINA-TI 参考设计"。 下载的是 TINA-TI 原理图(tsc)、双击打开将呈现已制作的原理图并显示结果:  

    2. TINA-TI 宏模型:下载宏模型、解压缩文件、然后导航至 TINA-TI 工具栏上的"Insert ""Macro"。  

    选择.tsm 文件、按打开并单击放置:

    如果您在这些情况中遇到问题并且需要其他帮助、请告诉我。  

    祝你一切顺利!
    Carolina