This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:I2C 通信问题

Guru**** 2618115 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436601/ina226-q1-i2c-communication-issue

器件型号:INA226-Q1
Thread 中讨论的其他器件:INA226

工具与软件:

团队成员、您好!

是否有任何情况会导致主机和 INA226之间的 I2C 通信异常:很长时间对主机(ACK 或 NAK)无响应、并且 I2C 总线被占用而未释放。

例如、芯片过热、电压不稳定、频繁写入和读取 I2C 数据等。

谢谢!

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    下面是一些导致 I2C 通信异常的常见情况:

    1.总线上拉电阻不正确

    2.时钟延展(将时钟线保持为低电平以延迟通信)

    3.噪声和信号干扰 -确保正确接地

    4.电压电平不匹配-主机和设备必须共享兼容的电压电平(3.3或5V)

    5. I2C 时钟速度不正确或不受支持

    6. SDA/SCL 线路卡在低电平-如果事务失败、SDA/SCL 线路可能会保持低电平、要清除它、请在 SCL 上发出一系列时钟脉冲以重新启动器件

    7. 极端温度可能会影响 I2C 总线通信



    此致!
    Mallika Senthil