This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2474:TLV2474

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2994, TLV2474, OPA994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436129/tlv2474-tlv2474

器件型号:TLV2474
主题中讨论的其他器件: OPA994、OPA2994

工具与软件:

您好!

我们将使用 TLV2474四路运算放大器作为 电压跟随器、用于将基准电压驱动至数字修整电位器。 目前、该设计在+3.3V 下运行、并缓冲0V 至+2.5V 的外部电压、直接应用于三位微调器。 这是一个新的设计,只有5个单位建成,预生产。 最终用途是 C-130飞机的照明控制。  电压跟随器直接驱动电位器、并且没有串联电阻器。 使用 DVM 时、测得的 trimPot 电容为25uF。 由于这基本上是一个直流电压缓冲器、不稳定性会有任何问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stan、

    这肯定会导致一些稳定性问题。 该器件具有60度的相位裕度、驱动1nF 负载、优于许多运算放大器、但25uF 大于任何运算放大器可以驱动的相位裕度(除非是专门为该器件设计的、例如 OPA994/OPA2994)

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    感谢您的更新。 此运算放大器还用于 CPU 板上、并使用其中8个此类卡驱动信号背板。 通过连接器和背板的电容也可能很大(1000 pF 数)。 我不知道为什么 X9241AUSIZ trimPOTS 表现出如此大的电容。 我认为从 CPU 卡和背板到8个单独的卡的驱动器是更大的风险。 您能否提供一个示例、说明在驱动容性负载时、仅传播直流电压(0至2.5V)时运算放大器变得不稳定? 换句话说、可能发生的最坏情况是什么。 管理层认为不存在任何风险、因为这些只是直流电压。

    谢谢

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stan、

    即使您的信号是直流信号、如果电路不稳定、任何扰动都可能导致持续振铃、这可能是外部干扰、甚至可能是运算放大器的电压噪声。 无论信号是直流信号还是交流信号、稳定性都可能为应用带来问题。

    最糟糕的情况是高频下的电压噪声会正向反馈回放大器、然后被放大而不是衰减。 即使施加直流电压、这也会导致持续的振铃。

    此致!
    Jerry