This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:支持 Linux

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436487/usb2any-linux-support

器件型号:USB2ANY

工具与软件:

USB2ANY 接口适配器是否提供 Linux 支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于与 USB2ANY 交互的默认库(USB2ANY.lib 或 USB2ANY.dll)是仅限 Windows 的二进制文件。 重新打包此库的基于桌面的应用程序不可能提供本机 Linux 支持、但我承认我从未尝试让它在葡萄酒上工作。

    实际的 USB2ANY 硬件仅使用 hidlib 通过 USB 传递消息。 原则上、可以在 HID 数据包级别与硬件进行连接。 实际上、我并不知道 HID 数据包结构或命令语法的公开文档。 我们有源代码、因此如果某些更常见的 API (如 SPI/I2C/GPIO 控制)需要、至少可以生成此文档。 实际上、dev.ti.com 上的多个 EVM GUI 已经做到了这一点。 我不太熟悉基于网络的 GUI、但我可以问 dev.ti.com 团队、我们是否可以共享任何文档或相关源代码。

    USB2ANY 本身当然可以与 Linux PC 配合使用。 但您尝试使用的软件可能不支持它。

    是否有您要尝试使用的特定软件工具? 还是您只是尝试与适配器本身连接?