This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9041:低通滤波器

Guru**** 2813135 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9041, TLV9042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1433264/tlv9041-low-pass-filter

器件型号:TLV9041
主题中讨论的其他器件: TLV9042

工具与软件:

我使用 TLV9041构建了一个电路。 我需要检测 CPIN 上的电压、并使用方波信号触发它。 如何设计 TLV9041的输入和输出来从 VOUT 信号中提取直流分量?

VG1频率为10~30kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏俊嘉您好!

    为什么您想要向直流电压添加方波或三角波以便稍后将其消除? 10Hz 至30kHz 频率。 为什么要改变频率?

    我不知道你为什么这样做,但可能有一个更好的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    n‘t 不提供具体的频率。

    但是、如果您可以告诉我如何构建测试台(此时 VG1=15kHz、max=1.8V、Vmin=0V、方波、占空比=0.5)。

    CPIN 可能从88.5p~7nF。变化

    我试过一个 二阶低通滤波器、μ F、但是看起来有点糟糕。

    e2e.ti.com/.../wave-filter.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助、Ron。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junjita,

    如图所示、施加的信号为180uApp 最大平方。 输入模型是电容式的、因此应将刺激视为电流。 在直流领域、激励的占空比为* V2 = 0.9V。 如果输入智能信号为直流、则添加较大的直流失调电压似乎是一个错误。 输入是否会消耗交流电流并提供直流输出电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junita,

    我的尝试。  

    e2e.ti.com/.../1145.wave-filter.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、您好!

    我需要确认来自客户。的信息  

    正如我所知、输入信号 VG1是由手机 AP 提供的。 这意味着使用单个电池电源无法产生与接地相比较的负电压、并且我最初使用的直流偏置是为了生成0~1.8V 方波信号。

    "输入模型是电容式的、因此应将刺激视为电流"的含义?您的意思是 U2 tlv9042可以替换为电容器?μ F

    这块用于 μ?

    输出应该是可使用内置低精度 ADC 进行解析的信号。

    这是否意味着我们可以通过选择采样点来区分这两种情况? 由于采用了更多的模型、我发现在两种情况下输出几乎相同。 我们希望输出不一致、并且后级 ADC 可以识别该输出。

    非常感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    单个电池电源无法产生与接地相比较的负电压

    使用电容器进行直流阻断可以解决该问题。

    输入模型是电容式的、因此刺激应视为电流"

    CPIN 和 CCON 是电容器。 电容器电压不能瞬时变化、电容电流可能会变化。 真正的方波会 瞬时电压变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、感谢您的帮助、现在我从客户那里获得了更多信息。

    TEST 引脚 R4变为电阻(15k~40k)。

    并且我无法 通过使用低通滤波器来消除干扰(VF1)。 您能帮助我们解决这个问题吗?e2e.ti.com/.../water-detect.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看此内容。  

    e2e.ti.com/.../water-detect2.TSC

    其他选项是馈送正弦输入、使滤波更具针对性。