This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:电流噪声频谱密度

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7721, OPA928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436296/lmp7721-current-noise-spectral-density

器件型号:LMP7721
主题中讨论的其他器件: OPA928

工具与软件:

我考虑使用 TIA 电路。 我不确定是使用 OPA928还是 LMP7721运算放大器。 我想要一张 LMP7721电流噪声频谱密度图以供考虑。 (横轴表示频率、纵轴表示电流噪声频谱密度)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低频输入电流噪声频谱密度是输入偏置电流的函数:inoise = IB )

    根据 LMP7721 IB 与温度的变化(见上文)、我计算了低频 Inoise 与温度间的关系-见下文。  

    由于输入电容导致 IB 随频率增加、因此 Inoise 在较高频率下也会增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想为 LMP7721生成 A/√Hz 和 Hz 的图形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMP7721的上图以[FA/RT-Hz]为单位。  如果使用单个 inoise (A/√Hz )随频率和温度变化显示图、则需要创建三维图、遗憾的是、我们没有提供三维图。 因此、我在这里所能做的就是以图形方式帮您解释在25°C 下可通过频率仿真和在温度范围内计算出的内容-如下所示。