This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:需要备选适配器建议

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ25798EVM, BQ25798, USB2ANY, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436168/usb2any-alternative-adapter-suggestion-requires

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件:BQ25798、EV2400、 BQSTUDIO、BQ25798EVM

工具与软件:

请、如果有任何可用于 USB2ANY 的替代适配器、请推荐我或推荐我具有 PMIC 的 USB Type-C 连接图(BQ25798)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不清楚您认为 USB2ANY 的替代适配器是什么意思。 原则上、有许多基于 USB 的 SPI/I2C/GPIO 适配器具有类似的功能。如果您不关心必须使用什么软件来控制适配器、几乎可以选择任何选项。 但特定评估软件(如 BQSTUDIOTEST)可能不支持替代适配器。

    请允许我引导您解答支持 BQ25798的另一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chintan:

    可通过两个选项来评估最新的 TI 充电器 EVM

    1.需要 EV2400通讯盒的 BQSTUDIO 可下载软件

    2.需要 USB2ANY 盒的在线 TI 充电 GUI

    BQ25798EVM 具有适用于上述两个盒子的连接器。  并非所有充电器都具有这两个选项。  请参阅 EVM 用户指南以确定建议使用哪一个。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复、我的问题已解决。