This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6211:IEPE 输出电路存在什么问题?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2992, OPA992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1433041/lm6211-what-s-wrong-with-my-iepe-output-circuit

器件型号:LM6211
Thread 中讨论的其他器件:OPA992、OPA2992

工具与软件:

您好!

我设计了一种需要 IEPE 型输出的电荷放大器。 此 IEPE 电路需要一个恒流源供电。

当当前值为8mA 时、工作正常。 直流输出电压应为2.5 * 4.433=11.08V。

但实际上、当由4mA 电流源供电时、有时输出约为1.9V。 当由8mA 电流源供电时、一切正常。

输出为11V 后、它将保持稳定并正常工作。 一旦输出为1.9V、它仍然异常。

原理图如下所示(P1连接到 IEPE 输入、P2连接到充电输出):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li:  

    1.9V 的输出 ICC 电压远低于运算放大器的工作电压。 由于输出可能是非线性的(卡在高电平或低电平)、因此电源电流可能高于运算放大器在线性模式下运行时的电流。 如果输出在受电下变为低电平时、R7将窃取过多的4mA 电流、因此电压不能再升高。

    欠压时、禁用 R7电流。 可通过不止一种方法做到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    根据您的建议、我将在 R7和 U4之间添加一个模拟开关。 可行吗?
    此外、此
    电路用于 IEPE 型传感器。 它 由带电压输出的4mA 电流源供电。 因此、其电源和最终输出是相同的。 特殊要求是50kHz 的带宽。  是否有更好的 IEPE 传感器解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、

    如果在最小输出电压下有足够的 ICC 来保持 PMOS 开启、则这可能有效。  

    可能是2.5V、以获得较低的 Vout 最小值 这可能会更好。  

    在 ICC 低于2.5V 期间、2.5V 和5V 电压都将接近 ICC、因此任一方向上的 PMOS 均关闭。

    OPA992或双通道 OPA2992可能是另一种选择。  

    最后、R5不需要匹配 R8、要消除的共模电流很小、R5主要是噪声源。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我想尝试一下。