This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:DCDCout 值

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1435275/amc3330-dcdcout-value

器件型号:AMC3330

工具与软件:

您好!

我的电路的目标是测量 Rsns 两端的电压。 在运行仿真时、DCDCout 值过大。  有任何建议如何解决此问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图

    e2e.ti.com/.../AMC3330_5F00_TLV9001.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Harris

    感谢您的提问。 我似乎无法打开您的原理图。 您是能够发送原理图的照片还是将其重新连接?  

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Harris

    右侧图形的单位是什么? Vdcdc_out 的典型值为3.5V。 所施加的输入是什么?  

    再讲一讲原理图的一些内容。 首先 、确保低侧和高侧使用单独的接地。 根据屏幕截图、两个接地看起来相同、请确保它们是分开的。 原理图中的另一项内容是集成式直流/直流转换器上的去耦电容器。 这些引脚应以递减的顺序朝向器件放置。 因此、离器件最远的电容器应具有最大的值。 交换 C6和 C11是最佳实践。  

    LDOout 引线会产生什么结果? 请注意、低侧 LDO 不输出恒定电压、也不用于为任何外部电路供电。 它不应连接至外部负载。  

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Harris

    希望你们做得好。 进一步研究这个问题后、似乎您正在相对于低侧接地端测量 DCDC_OUT。 请尝试以 HGND 为基准测量该引脚。 此时显示的值应该更接近预期值。

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eva:

    感谢建议将 HGND 和低侧接地分开。 现在 DCDC_out 读数处于该规格范围内。