This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117HVQML:LM117HVQML

Guru**** 2617315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436271/lm117hvqml-lm117hvqml

器件型号:LM117HVQML

工具与软件:

感谢您与我们联系。
请再告诉我。

如果频率为1MHz 至400MHz、输出电容器为6000μF、PSRR 是否可能降至低于10dB?

此外、如果它降至10dB 以下、它能下降多低?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirokazu-San、

    无法根据您的特定输出电容值准确预测 PSRR 是会降至10dB 以下还是会降至多低。 这是我们必须在实验中进行测试的内容。 我忘记在上一个答案中补充一点、对于这个3端子器件、PSRR 也会受到 CADJ 的影响。 您还必须为 CADJ 选择一个值才能得到球场的估算值。 数据表中的图表是在 COUT = 0uF 的条件下生成的。

    此致

    Ishaan