This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350-Q1:AMC1350-Q1输出值

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436800/amc1350-q1-amc1350-q1-output-value

器件型号:AMC1350-Q1

工具与软件:

你(们)好

根据仿真、我将得到所需的差动输出电压1.2V。 但我的怀疑是,如果我们考虑单独的输出电压 OUTP 和 OUTN (如下图所示),它是正弦波从37V 到峰值37.6v。为什么输出看到这么大的电压。

2)应该加减共模电压1.44V 到峰值电压以获得正确的输出值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niya:

    我认为您的探头测量值不是相对于 GND2的。  如果您测量 VOUTP 和 VOUTN 相对于 GND2、它们之间的平均值应该等于共模电压(1.44V)、差值将等于输入乘以增益(0.4V/V)

    谢谢。