This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA692:OPA692交流耦合驱动

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1435785/opa692-opa692-ac-coupled-drive

器件型号:OPA692

工具与软件:

您好!

需要通过5米同轴电缆驱动模拟 PAL 视频、因此看起来需要电容式交流耦合。

问题是 、OPA692是否能够通过较大的串行电容驱动75R 同轴电缆负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    假设信号的另一端正确端接至75欧姆、则器件应该不会在输出端出现交流耦合问题。 不过、我不确定输出端的1K 电阻。 我不太熟悉这种配置。 至于耦合电容器的值、我们通常建议使用大得多的值(330uF)来限制任何潜在的放电影响。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thanx, Ignacio.

    我知道具有 SAG 输入的放大器能将该电容器减小10倍吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    这就是实现某种骤降校正电路的优势。 有些器件具有此功能并且使用相同范围内的值、但我不确定在 PCB 上实现 SAG 校正时所示配置的有效性。  

    此致、

    Ignacio