This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:有多少位分辨率是 AMC1301的输出。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, TIDA-01541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1435271/amc1301-how-many-bits-of-resolution-are-the-output-of-amc1301

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件: TIDA-01541

工具与软件:

专家、您好!

我有关于白皮书"SBAA359A 比较隔离式放大器和隔离式调制器"的问题。
根据文档、隔离式调制器由于其灵活性而优于隔离式放大器。 具有2.4us 延迟的隔离式调制器的分辨率仅为10.02位。

但是、在文档中、TI 设计"TIDA-01541三相高带宽相电流和直流链路电压检测参考设计"。 逆变器中使用的 AMC1301延迟仅为2.5us、似乎可实现更高的带宽。 我想问一下隔离式放大器是否会以如此低的延迟牺牲分辨率、AMC1301的输出分辨率有多少位。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AMC1301是一款放大器、因此具有模拟输出而非数字输出。 因此、分辨率不会以位来描述、而是以伏来描述。 AMC1301在 OUTP 和 OUTN 引脚上输出+/-2.05V。 AMC1306是具有数字输出的调制器、因此以位来指定输出。  

    通常、隔离调制器比隔离放大器更精确。 在打算使用数字输出时、使用调制器可减少系统中所需的级数。  

    在您展示的示例中、OSR = 32时的调制器、BW 为312.5kHz、而放大器列出的 BW 为210kHz。 因此、调制器仍然显示更高的带宽。  

    如果还有其他问题、请告诉我、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢专家:
    尽管隔离放大器是模拟输出、但也采用数字隔离、其分辨率和延迟应有一定限制。 延迟手册中的参数为2.5us、其分辨率的上限是多少?

    调制器显示更高的带宽、但延迟为2.5us、分辨率仅为10位。 如果隔离放大器没有分辨率上限、则隔离放大器优于调制器。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是我们在数据表中指定的参数。 但是、您在原问题中绘制的表格表明、调制器将具有更高的精度和性能。  

    您的应用是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我的应用和高带宽电机控制、我使用调制器来实现12位分辨率、从而产生5us 延迟、这限制了快速电流环路的使用、但如果使用隔离式运算放大器、则延迟仅为2.5us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果考虑 AMC1301的 SNR 和 ENOB 之间的关系:

    • ENOB =(SNR-1.76)/6.02
    • AMC1301的 ENOB 估算值=(71-1.76)/6.02 =~11.5位

    不过、这不包括来自 ADC 的额外误差。 所以、如果您仍然需要将输出转换为单端、那么在您使用较高的 OSR (例如256)时、调制器的分辨率可能会更高。