This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4061M:部件支持

Guru**** 2997200 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA891, THS4061M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1434682/ths4061m-part-support

器件型号:THS4061M
主题中讨论的其他器件:OPA891、

工具与软件:

来自 DATASOL 代表的问候、

我们已将 TI 生产产品(器件型号为 THS4061MFKB)之一集成到我们的设计和生产项目中、请告知我们您可以向我们保证的器件支持与我们预计大约 10-15年的支持相同、这使得我们很容易说服我们的客户组装同一个器件、组件的 FYKI 近似 EAU 将至少为1500 No's。

请尽早向我们阐明上述查询。

此致、

Rakesh R

总经理

Datasol (B) Private Limited.

Peenya,Bengaluru-560058.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    尽管该器件在产品页面上仍列为"正在供货"、但由于该器件来自我们的旧产品系列、我们通常建议客户在其设计中实施较新的器件、以确保我们将长期支持给定器件。 我们有 OPA891等器件、这些器件可能升级到此器件。 客户是否要求器件具有特定的等级?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    根据我们的设计和客户要求、我们已合并了电路设计已冻结的部件 、从而导致在当前阶段未修改。是的、我们确实向客户提出了 OPA891的建议、但请告知我们 THS4061M 可以保证的预计部件支持。   

    此致、

    Rakesh R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    我们强烈建议更换在现代晶圆厂内和现场安装的新器件、因为该器件将在未来提供出色的供应。 但您可以 在此处查看我们的淘汰政策。 在考虑器件的寿命时、需要考虑许多注意事项、但器件当前仍处于激活状态。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    我们目前正处于所选器件已冻结到我们的电路设计中的阶段。随后、设计也会获得我们客户的批准 、鉴于此器件仍在使用中、我们需要将其合并到我们的设计中。根据您的淘汰政策、敬请告知我们可由 TI 提供的器件支持、以进一步推进我们的工作和背景。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    我无法给出任何给定器件都能获得支持的年限、但我会参考关于器件支持的淘汰政策以及我们用于决定器件寿命的三条指南。 由于该器件当前处于运行状态、因此器件符合三条准则之一。

    此致、

    Ignacio