This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:ISO124数据表规格不明确

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1437583/iso124-iso124-data-sheet-specification-unclear

器件型号:ISO124

工具与软件:

ISO124数据表指出"初始失调电压"典型值为+/-20mV。

"初始"一词是什么意思?"初始"一词后、预计零件会漂移多少时间?

我还需要知道漂移的幅度、以便我们设计出足够大的偏移调整范围来补偿可能的长期漂移。

这些器件是否已知会随时间的推移而出现显著的漂移(失调和/或增益)?

工作环境通常为25摄氏度、但最高可达50摄氏度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、您好!

    该产品非常旧、我们仅限于数据表中提供的信息。  

    我们有几款精度更高的新产品。  

    您能否分享一些有关您的应用的信息、以便我帮助您选择合适的应用?