This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM321:LM321

Guru**** 2616975 points

Other Parts Discussed in Thread: LM321, LMV321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1435982/lm321-lm321

器件型号:LM321
主题中讨论的其他器件: LMV321

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们将使用 LM321来测量输入和输出电压。 但遗憾的是、设计无法按要求工作。 输入42V 后、输出电压饱和。 它仅提供高于42V 的1.8V 输出。

请仔细查看并提供您的建议。

  

此致

Keyur Parikh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keyur:  

    [报价 userid="620305" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1435982/lm321-lm321 "]仅提供高于42V 的1.8V 输出。

    VIN 必须配置为以 GNDA 为基准。 什么是 PV- GND? PV1 GND 必须连接到 GNDA。 如图所示、该电路有两个不同的基准。  

    这是仿真。  

    e2e.ti.com/.../LM321-Saturation-Issues-11082024.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PV1- GND 通过铁氧体铁氧体磁珠连接到 GNDA。 我们还检查了零欧姆电阻器、而非铁氧体磁珠、以检查输出。 但问题是相同的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM321和 LMV321是不同的器件。

    对于某些大于42V 的输入电压、引脚1、3和4处的电压是多少?

    输出电压受负载电流限制;请参阅图6-14。 负载是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keyur:

    首先、请确保 LMV321由于某些原因未损坏。  

    然后在运算放大器的输入端子上向 Clemens 建议进行检查。 引脚3的电压应跟随引脚1。 否则、请更换运算放大器(可能已损坏)。  

    (LMV321由3.3VDC 供电、输出不能是42VDC、即使运算放大器饱和也是如此)。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond