工具与软件:
尊敬的先生/女士:
1) 1)我们是否可以将 LM2917MX-8/NOPB 用于 PWM 信号(占空比会变化)应用到电压转换?
2) 2)如果此 PN 不适用、那么您能否与我分享可以支持 PWM 到电压转换器的相应 PN。
谢谢、此致、
Santhosh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的先生/女士:
1) 1)我们是否可以将 LM2917MX-8/NOPB 用于 PWM 信号(占空比会变化)应用到电压转换?
2) 2)如果此 PN 不适用、那么您能否与我分享可以支持 PWM 到电压转换器的相应 PN。
谢谢、此致、
Santhosh
尊敬的 Santhosh:
[报价 userid="556961" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1437016/lm2917-n-lm2917mx-8-nopb "]我们是否可以将 LM2917MX-8/NOPB 应用于 PWM 信号(占空比将会变化)到电压转换?[/QUOT]LM2917是一种频率到电压转换器(Vout ∝fin)、不做 PWM 到电压转换器。
我想您需要执行 PWM 信号到电压转换器。
对于 PWM 信号的固定占空比、这非常简单、其中 Vout = duty * Vin (PWM 的幅值)-->使用 RC 滤波器。
对于可变占空比 PWM 信号、这有点棘手、具体取决于您想要什么。 您可以通过以下技术完成:
1.使用 RC 滤波器,但这是一种粗略的平均技术。
2.使用积分器计算任意给定时间的平均电压。 这种方法可提供精确的平均值、但需要定期复位积分器(尝试避免运算放大器饱和)、并需要知道 PWM 频率或占空比系数。
第三种方法是从数字角度对 PWM 输入求积分。
请告诉我们您想做什么。 每种方法都有优缺点。 RC LPF 是最简单的方法、但误差可能会很大、具体取决于滤波器的配置方式。
此致!
Raymond
尊敬的 Santhosh:
为我提供设计要求。
无论如何、这里有一个示例、Vin 在10kHz 时为0-5VPWM、我使用了二阶滤波器并将截止频率设置为小于 PWM 频率的1/20、然后获得 PWM 平均值。 您将需要缓冲经滤波的输出、您可以使用下面仿真中所示的低成本运算放大器或类似运算放大器。 这取决于您希望获得平均电压的精确度。

e2e.ti.com/.../PWM-Vavg-11132024.TSC
如果您有其他问题、请告诉我。
此致!
Raymond