This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1208-AFE7950EVM:请求分享测试结果

Guru**** 2619025 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF1208, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1435920/trf1208-afe7950evm-request-to-share-the-test-results

器件型号:TRF1208-AFE7950EVM

工具与软件:

嗨、团队:

Im 使用 TRF1208-AFE7950 EVM,我得到了 EVM 的性能和配置 ppt。

我选择了不同频率的测试结果。

我的问题是为 EVM 模块提供的输入功率是多少、以获取 PPT 中提到的结果。

此外、还分享插入损耗相对于频率图和回波损耗相对于频率图、以供我们了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    请就上述问题作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    我在研究这个。 您能否确认是否在查找 Tx 通道或 Rx 通道上的数据?  

    此致、

    赫鲁日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hruday、您好!

    我有 AFE7950+TRF1208 EVM 配置和性能数据的测试结果 ppt。

    在上述 ppt 中、显示了2.3GHz、5GHz、8GHz 的 FFT 图。

    我的问题是、 对于每个频率、为 EVM 提供的输入功率是多少、从而得到 ppt 中提到的结果?

    此致、

    Venkat