This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:使用微控制器的降压/升压转换器的低功耗模式

Guru**** 2667855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436025/tps63000-low-power-mode-of-buck-boost-converter-using-a-microcontroller

器件型号:TPS63000

工具与软件:

您好...

我在  设计中使用 TPS63000、需要使用微控制器来控制 PS/SYNC 引脚。

降压/升压转换器的输入为3V 至4.3V、具体来自电池。 转换器的输出为3.3V

微控制器在3.3V 下工作。 此3.3V 电源来自 TPS6300

我使用 BJT 开关来控制 PS/SYNC 引脚。

当微控制器输出为高电平时、BJT 将打开、PS/SYNC 将连接到 GND、而 TPS63000将进入低功耗模式。

我的电路如下所示。 我是否知道它是好的或不好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果微控制器处于高电平时的 VCE 低于0.4V、则应该没有问题。 似乎信号 MOSFET 应该更好。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。

    您的意思是 BJT 的 VCE 低于0.4V。

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hari、

    是的、 您回答正确。 对于 TPS63000、引脚 ps/SYNC 上的0.4V 或更小电压将标记为低电平。 然后器件将在省电模式下工作。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下图来自您的参考设计。

    我可以为 R4使用10K 或100K (我的意思是低于1MEG 的某个值)吗?

    正如您建议的、我尝试使用 NMOS 代替 BJT。 由于一个大电阻器(1MEG)连接到 DRAN、因此我在 MOS 输出处看到了峰值。

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hari、

    是的、当然、只需确保您可以满足 DS 的高/低电平阈值。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    NMOS 而不是 BJT 时发生的情况。 由于1MEG、MOS 输出有一个峰值。

    下面是图片。 我不知道峰值是否存在问题。 请您确认。

    这就是我需要较低电阻值的原因。

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hari、

    该峰值对于器件而言应该是合适的、因为该峰值远离该引脚的绝对值。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我将使用 NMOS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hari、

    不客气、我将先关闭此主题帖、如有需要、可重新打开。

    此致

    TAO