This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA818:田中的高通滤波器模拟

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436911/opa818-tian-simulation-on-high-pass-filter

器件型号:OPA818

工具与软件:

尊敬的工程师

我是一个初学者在这个字段,所以我不知道什么使这个错误。

我想在 OPA818前面的电路中添加一个高通滤波器、如下所示。

因此我使用 TINA 仿真具有高通滤波器的电路。

高通滤波器在 IG  和 OPA818之间有一个1uF 的电容器、电阻器从电容器后面的线路连接到 GND。

但是、仿真器会显示错误、因为 它是不规则的电路。

我确信原因是添加高通滤波器。

 有人会 教我如何解决此错误以获得正确的仿真吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到的错误如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Seongjin,

    由于缺少电流源的直流返回路径、仿真可能会中断。 我会添加一个与每个源并联的超大电阻器(100m Ω)、看看这样是否有用。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ignacio Vazquez Lam1、

    感谢您的答复。

    我试过你说的、但仍然出现相同的错误。

    当我删除 VF1后面的电容器时、错误消失并开始工作。

    我还尝试在 IG1、2中将信号振幅更改了100次、

    振幅10U/-10U --> 1m/-1m,但不起作用。

    如果您有要检查的东西、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio Vazquez Lam1:

    向每个源添加100兆欧是正常的。

    我在下面写的答复是我误解的。