This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1305B2:材料成分和贮存温度

Guru**** 2655675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1412866/trf1305b2-material-content-and-storage-temp

器件型号:TRF1305B2

工具与软件:

您好,我有人感兴趣的 hsi 设备,几个问题:

1. TI.com 上未提供材料成分,部件是否包含: 铍?

2.储存温度额定值为-40°C ,最低需要为-55°C ,该器件是否能额定储存温度为-55°C ? 如果没有、那么为什么它的额定值仅为-40C、故障机制是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:

    我来咨询我们的产品工程团队、很快给您回圈

    此致、

    赫鲁日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您和您的团队能否提供最新信息?  我也不知道该怎么办了。"  谢谢。  仍在等待更新(9/23)。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、Kannan、

    我们已向内部提交了获取材料成分报告的申请、还要求提供完成时间。 我们一知道就会回来。

    该器件可以用于-55°C 的存储空间、但如果没有经过内部资质审核和流程控制来确保符合/保持合规、我们就无法达到规格/确认要求。 我们在研究这一点。 您的时间安排是什么以获得此确认?

    如果您对在该公共论坛上共享任何信息有任何疑虑、我们可以在内部接受这一观点。

    Keyur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、Kannan、

    现可通过 TI.com 获取材料成分信息。

    您可以导航至以下链接:

    https://www.ti.com/materialcontent/en/search?partType=tiPartNumber&partNumber=TRF1305B2

    Keyur