This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR106:ESD 等级

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1437361/xtr106-esd-rating

器件型号:XTR106

工具与软件:

XTR106的 ESD 等级是多少? HBM 和 CDM。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    问得好! 我可以提供一些器件可以承受的东西、但请注意、这并不是 TI 保证所有器件都能够处理这些 HDM 和 CDM 水平。 可能并非所有器件都能处理此问题。 这只是为了让您更好地了解 XTR106的稳健性。  

    HDM - 4000V

    CDM - 750V  

    此致、

    Robert Clifton