This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:OPA 511用作耳机放大器-单电源-平衡输入

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436162/opa551-opa-511-as-headphone-amplifier---single-supply---balanced-inputs

器件型号:OPA551

工具与软件:

大家好、我正在设计耳机放大器、是高保真前置放大器的一部分。 我认为这可以基于 OPA551、我认为此示例广为使用。 我看到表演令人印象深刻。

我的要求为:  

-单电源可用 (28伏),每通道约80 -100mA

-平衡输入

-集成电路主体的能力容易加热(如  TO-263中的 OPA551 ),因为我总是关心可靠性-温度。 例如、这使我排除了另一个有趣的选项 TPA6120A2DWP

-一点增益,在示例中约2

-驱动16至600欧姆耳机的能力

-由于电源的功率在某种程度上限制为每通道2.5瓦特,我不感兴趣的终极声压,一个良好的200mW 将是足够的。

这是我定义的设计、我想征求您对以下方面的意见:单电源的稳定性和利用率(您可以看到、我使用3.9K 精密电阻器将两个输入信号偏置为14V。 这意味着3.5mA 额外绘制、我很赞同)。

非常感谢

你好

Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    很抱歉耽误你的时间。 R173和 R175将导致电路出现问题、因为这些电阻器将形成从反馈环路到 GND 的另一条电阻路径。 R176和 R174将 OPA 的共模偏置为不等于14V 的电压、因为 R10和 R171使该器件成为更大的分压器。  

    使该电路具有功能和对称性的最佳方法是使 R171成为一个分压器。

    请参阅下面的示例:

    您是对的、如果您想轻松降低器件的外壳温度、TO 封装可让您非常轻松地安装散热器。  

    C54和 C55之后的前置放大器上的负载是多少?  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢提示! 我很好地了解了分压器的工作原理。 该电阻器将作为耳机功率放大器来实现、因此 C54和 C55之后的负载电势范围较大、为16 Ω 至600 Ω。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Matteo、

    该阻抗范围会很好地工作。  

    我的仿真表明、这适用于 OPA551:

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Jacob