This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4376:开环输出

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9004, OPA4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1437328/opa4376-open-loop-output

器件型号:OPA4376
主题中讨论的其他器件:TLV9004、

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户尝试观察 OPA4376和 TLV9004的开环输出、发现以下行为。 您能解释一下为什么 OPA4376始终转至零输出、而 TLV9004始终转至 VCC 吗?

我们还尝试在 TINA 中进行仿真、TLV9004与仿真结果一致、但 OPA4376不一致(它在开始时进入 VCC、然后变为零)。 您能解释一下原因吗?   

非常感谢。

此致、

Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有"没有输入"这样的东西。 当您将输入引脚悬空时、它们的电压是随机的、并且结果是随机的。

    仿真模型并不仿真所有行为、特别是不仿真浮动电压或电源电压不足的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。 令我困惑的是,如果它是随机的,我们测试了多次(循环加电和断电),并在5个样本。 两者测量的结果相同。 不同样本的行为是否会有所不同?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果将输入短路、它们之间的内部差分电压是其输入失调电压 Vos、在没有反馈连接的情况下、它将由开环增益 AOL 增大。 如果 OPA4376的最大偏移为+/-25uV、最小 Aol 为120dB (1,000,000)、这意味着输出将尝试达到: Vos = Vout* 1e6 =+/-25uV* 1e6 =+/-25V、但由于 OPA4376由5V 单电源供电、因此输出只能接近0或5V (取决于失调电压的极性)。  

    现在、在两个输入都悬空的情况下、IB 之间的不匹配将 在输入端子之间引起额外的差分输入电压、同样地、AOL 会增大此电压、导致进一步将输出推向其电源轨之一。 出于这些原因、在此类条件下、所有运算放大器的输出将会靠近其电源轨之一崩溃、从而无法判断哪个电源轨、因为它取决于 Vos 和 IB 极性的随机性。