This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV331:上电行为

Guru**** 2811485 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436680/lmv331-power-up-behavior

器件型号:LMV331

工具与软件:

嗨、团队:

请帮助我看一下客户的这份原理图、

由于 LMV331没有 POR、

您可以看到 IN+和 IN-都是来自 VCC 的相同5V 分压器、该 VCC 上电情况是否与 数据表8.2.2.1   (即输出高阻态)中的1位条件完全匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred:

    第8.2.2.1节介绍了基于不同输入条件的输出行为。 1b。 图中下划线表示在建议工作条件下运行的比较器的正常输出行为。

    第8.2.2.1节中的具有输入电压情况的输出列表基于以下假设:t 电源电压至少为最小电源电压(VCC > 2.7V) .

    该列表未描述比较器上电(VCC < 2.7V)时的任何输出情况、因此您无法使用此列表来预测上电期间的输出行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    但在任何应用手册中我们是否有 VCC 下的上电行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred:

    我尚不了解有任何详细介绍 LMV331上电行为的应用手册或配套资料。