This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV393-N:当输入电压超过 VCM 时会发生什么情况?

Guru**** 2908190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1438469/lmv393-n-what-happens-when-input-voltage-goes-above-vcm

器件型号:LMV393-N

工具与软件:

您好、 当 VCM 超过2V 时、输入引脚有什么行为?

它将钳制输入电压仍为高阻抗?

LMV393MM-NOPB


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入是 PNP 晶体管的基极(请参阅第7.2节)、因此不会有电流流动。 绝对最大额定值允许最高5.5V 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    由于 Abs Max 规定绝对电压为5.5V、因此不存在上部 ESD 钳位。

    因此它应在5.5V 之前保持高阻抗、然后进入在较高电压下可能发生击穿的范围(不、我们不对该击穿电压进行评论、因为它远远超出了 DS 规格)。

    当比 V+低大约800mV 时、随着输入级切断、偏置电流将开始降至 PA 中。