This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:原理图审阅

Guru**** 2912900 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1438370/amc3330-schematic-review

器件型号:AMC3330

工具与软件:

您好!

您能否查看 AMC3330的原理图?

Thanks.e2e.ti.com/.../AMC3330DWER-_2600_-TMCS1101A4UQDR-_8CD65CB8C4B3_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    一个小问题:在输出方面、由于负输出接地、因此客户似乎只打算使用正输出。 不过、这是可以的、为了获得最佳实践、我们建议通过10k 电阻器将未使用的输出(OUTN)接地。 另请注意、当仅使用一个输出时、这将牺牲满量程范围的一半。  

    否则、这个原理图看起来对我很好!

    我可以问谁是客户吗?

    此致、
    EVA