This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2252A:电源电压是否可以为+16V/0V?μ V

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2252A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1438487/tlc2252a-can-the-supply-voltage-be-16v-0v

器件型号:TLC2252A

工具与软件:

我有关于  TLC2252A 的问题、该运算放大器可以在+16V/0V 电源电压下运行吗? 实际上、我之前尝试过+12V / 0V、它看起来正常、直到我将电源电压增加到13V、VDD +短接至 VDD–。 如数据表所示、TLC2252A 的 VDD +的绝对最大额定值是否为8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他问题、VDD +/ VDD -之间的正常电阻值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个电源引脚之间的电压可以为4.4V 至16V (请参阅建议运行条件)。 该器件没有单独的接地引脚、也不关心您称为"0V"的电压是多少;允许全部为0V/16V 或−8V 或±3V/13V。

    该器件的行为与电阻不同。 如果没有负载、电源电流将不会超过150 µA。

    我不知道你到底是怎么做你的测试. 如果您的电源在任何时候超过16V、则该器件可能已损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我同意克莱门斯的回答。 如果您有任何其他问题、请告诉我们。  

    此致。  

    Chris Featherstone