This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV761:输入共模超出时的相位反转

Guru**** 2913210 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV761, TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1438342/lmv761-phase-reversal-at-input-common-mode-exceedance

器件型号:LMV761
主题中讨论的其他器件: TLV3201

工具与软件:

您好!

我想知道是否可以保证 LMV761 (LMV761MFX/NOPB 为具体类型)在其中一个输入超过共模输入电压范围时不会发生相位反转、而仍然在最大输入电压范围内? 在我的应用中、另一个输入将始终处于输入共模范围内。

例如:
该放大器由3.3V 电源供电、因此根据2.0V 数据表、输入共模电压范围是相同的。

一个输入由0V 至电源电压范围内的斜坡信号馈入、而另一个输入的稳定电压低于2.0V。

当斜坡信号的电压超过 稳定电压的电压时、比较器输出预计会跳闸。 当斜坡信号高于2.0V 的 CMVR 时、会发生什么情况? 输出是否保持稳定、或者输出是否存在反相?

TLV3201规定了即使输入超过电源电压、也不会出现相位反转、与之不同的是、LMV761不指定任何内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设 LMV761的输入是 P 沟道 MOSFET 的栅极、则进入 VCC 的一个输入比正常情况下更难地切断晶体管、从而产生正确的输出。 在这种情况下、电气特性、尤其是传播延迟、无法再得到保证。

    (一般来说、只有当两个输入都无效时、或者一个输入超过电源电压时、才会发生相位反转。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参见 Clemens 评论。 预计可以正常工作、但数据表未具体说明可以正常工作。 使用轨到轨输入比较器可消除此 风险。