This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63806:TPS63806

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1437981/tps63806-tps63806

器件型号:TPS63806

工具与软件:

Dears、

当器件启动时、输入电压必须大于1.8V、但此处的典型应用 VIN 为1.3V-5.5V、请确认它是否可以在1.3V 下正常工作。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

    那么输入电压始终是1.3V?  我们必须需要高于1.8V 的电压才能实现饱和。 启动后、该电压可降至1.3V、

    此致

    TAO