This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH9235:此器件的 EVM 不可用

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH9135, LMH9235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1437719/lmh9235-evm-for-this-device-is-not-available

器件型号:LMH9235
主题中讨论的其他器件:LMH9135

工具与软件:

您好!

TI.com 上没有适用于此器件的 EVM。 我仅找到了 LMH9235RRLEVM 用户指南。

我的客户想评估 LMH9135和 LMH9235。

我们是否有 可以提供的适用于 LMH9235的 EVM?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

      LMH9235RRLEVM 当前缺货。 很遗憾、我们的工程/生产库存中没有备用资源。 目前的交货周期是6周、我应该能在1月初提供一个。  

    谢谢。此致、

    赫鲁日