This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4505:差动放大器的输出范围

Guru**** 2767645 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7705, THS4505, THS4551, THS2630, LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1432329/ths4505-output-range-of-the-differential-amp

器件型号:THS4505
主题中讨论的其他器件: THS4551THS2630LM27761、LM7705

工具与软件:

我的客户在以下条件下希望使用 THS4505差分放大器:

[条件]

Vs+=5V、Vs-=0V (单电源)

外设电阻常数与数据表中的值相同。

我想从外部为 Vocm 提供0.9V 电压、并获取0至+1.8V 范围内的输出、以0.9V 为中心。

1) 1)差分输出电压摆幅被描述为-40°C 到+85°C 处的±2.8V。
这是一个差分信号范围、因此当转换为单端信号时、Vout+和 Vout-之间的差值为±2.8V。
在测试条件中以2.5V 为基准表明输出共模电压为2.5V、因此在观察 Vout+和 Vout-引脚的单端输出时、它的电压为1.1V (=2.5-1.4V)至3.9V (=2.5+1.4V)。
上述理解是否正确?

2)当输出共模电压为0.9V 时、输出范围是多少? 如果 I 按原样滑动、0.9±1.4V→、因为没有负输出、这将是0~2.3V、但电压会保持、而不是0V。

3) 3)我下载了 PSpice for TI 和 THS4505的示例电路、并更改了 Vocm 的电压、我认为它可以用于我们的应用、因为它可以在0.9V 时输出高达421mV、但实际电路的测量值不同。
在该模型中、当 Vocm 不是2.5V 时是否无法进行仿真?
我确认了当 Vocm 降低到0.8V (峰值和谷值开始崩溃)时、输出波形的振幅会减小。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ryusuke、

     我应该能够在明天的一天结束之前更详细地与您联系。

     Update Edit (更新编辑):是的、请更正。 根据计算单端输出摆幅、在考虑+/-2.8V 温度的情况下、对于+5V 单电源、单端输出摆幅的范围为1.1V 至3.9V。 以下1)是考虑的典型值、而不是过热。  

     快速提及的项目:

    1. /-5V 电源的输出电压范围为 -4.6V 至+3.8V。这意味着对于+5V 电源、输出电压范围为0.4V 至3.8V。 我基于这些输出电压摆幅图、但明天我会查看差分转单端版本。  
    2. 更改输出共模电压不应更改器件的输出电压范围。 放大器的输出电压范围基于放大器的电源。 您的总输出电压也会受到负载电阻(放大器可以处理的总输出功率、爪形曲线图65)的影响。  
    3. 您能与我们共享仿真文件吗?

    谢谢!

    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    使用单电源+5V 时、输出共模电压设置为0.9V 时的输出范围

    我期待着你的答复。 我期待包含单端版本的差异。

    仿真文件如下所示为'SLOJ167B.ZIP'。

    THS4505 PSpice 模型(修订版 B)

    请参考它。

    ***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、***:

     下面是 Vocm 设置为0.9V、交流振幅为500mV 的示例。 该模型工作正常、并使用 PSpice for TI 版本进行了仔细检查。

     但是、在0.9V Vocm 下使用该器件时存在问题。 数据表显示了25°C 时的典型值、范围距离余量是+/-1V、如果是单电源5V、Vocm 的范围将为1V 至4V。 我建议切掉 THS2630或 THS4551等范围内的器件。 如果这些方法对客户不起作用、请告诉我们它们的重要规格。

     否则、如果他们希望保持 THS4505、我建议 对 VS-使用 LM7705或 LM27761、VS-是一个负偏置发生器、它输出低负电压以使范围更接近 VS-。  

     下面随附了此电路的 PSpice for TI 版本。  

    e2e.ti.com/.../sloj167b.zip

    谢谢!

    SIMA