This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA994:输出电流能力与电源之间的关系

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA994, OPA593, OPA690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436589/opa994-the-relationship-between-output-current-ability-and-power-supply

器件型号:OPA994
Thread 中讨论的其他器件: OPA593OPA690

工具与软件:

嗨、团队:

我看到 OPA994可以在数据表中输出120mA。 但它也取决于电源。 所以我的问题是如果电源是10V、输出电压范围是4~10V、输出电流范围是32~100mA。 OPA994是否支持此要求? 您能否帮助检查它或进行测试以验证它是否支持该要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、  

    我们有一些可用的示例数据、请注意、这不会替代数据表中包含的数据、仅为方便客户而提供。  

    电源电压为10V、25C 为绿色、-40C 为紫色、125C 为红色:  

    OPA994似乎满足客户要求、但在非常高的温度下具有一些限制。  

    祝你一切顺利!
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Carolina:

    谢谢。 从第一张图来看、它似乎可以在25°C 的条件下输出100mA、而很难 在125°C 的条件下输出100mA。 如果是85°C、您是否有数据、它是否可以输出100mA? 客户应用的最大 C 摄氏度为85摄氏度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、  

    85°C 时没有数据。  

    祝你一切顺利!
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Carolina:  
    除 OPA994之外、您是否还有其他具有100mA 输出功能的运算放大器的备选器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、  

    OPA593似乎也非常适合、它可以设置电流限制。  

    所有温度:  

    不同电流限制示例:  

    祝你一切顺利!
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caroline、

    谢谢。 但在这种客户的应用中、尺寸也受到限制。 您是否有小于4*4的候选人?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caroline、

    客户可以接受2*2尺寸的解决方案。 是否有其他候选人可以在85 ℃ 中支持> 100mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、  

    好的、我将继续查看是否能找到更多选项。  

    祝你一切顺利!
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、  

    考虑到电源电压和输出电流要求以及尺寸限制、我在我们的常见运算放大器中找不到这样的器件。 在此尺寸(2x2)内、共有19种可用的高电源电压运算放大器、但它们无法满足100mA 输出电流要求: 运算放大器产品选择|德州仪器 TI.com

    我消除了尺寸限制、可以选择以下三个选项: 运算放大器产品选型|德州仪器 TI.com

    这些选项之所以如此受限是由于散热和尺寸限制。 更大的电压需要更大的晶体管、更高的电流输出需要更大的输出级和足够的物理散热空间。  

    也可以选择使用 OPA690、尺寸为2.9 x 2.8

    祝你一切顺利!
    Carolina