This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1620:精密电阻的电压系数数据

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: REF80, RES11A-Q1, INA1620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436950/ina1620-voltage-coefficient-data-for-the-precision-resistors

器件型号:INA1620
主题中讨论的其他器件:RES11A-Q1、REF80、

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们正在开展一个为高精度 ADC 构建输入信号调节器的项目。 其中一部分是在保持 INL 尽可能低的同时将输入除以一半。 您是否具有精密电阻器的电压系数数据(类似于 RES11A-Q1的数据表提供的数据)? 另外、该电压是 在 恒定芯片温度还是在恒定环境温度下测量的? 感谢您的帮助。

RGS、

Edward Cheung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:  

    我们没有此器件上电阻器的电压系数数据。 但 SiCr 电阻冶金技术与 RES11相同。  

    • 电压 CO 主要由局部自发热主导、表现为温度系数。 换言之、电压系数受到温度公司的影响  
      • 电阻器上的电压使电流通过该电阻器、从而导致温升、该温升会乘以温度 co
    • 这个温度系数不一定是 PDS 中指定的值、因为该规格指环境温度。 这是由于自发热而导致的局部温度系数。
    • 插接工作方式1个网络的自发热影响2个网络超过3和4个网络, 4个网络的自发热影响3个网络超过1和2个网络。  
      • 有关可视化信息、请参阅下面我圈出了1和2个网络的地方。  

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    谢谢你。 运算放大器的输出级最靠近 R2网络是否正确? 同样、OP-B 的输出级最接近 R3网络? 如果不是、您是否介意与我们分享运算 A 和 B 的输出级在裸片上的位置?
    我知道这是一个奇怪的问题。 我们不计划将运算放大器用于信号。 相反、我们希望探索如何使用运算放大器作为加热元件来为芯片散热。 作为各种电阻器上的信号电压(直流)、我们还将调整运算放大器的 PD 以进行补偿。 遗憾的是、将会出现热梯度并且会出现一些瞬态、但这是我们针对偏置元件所能做到的最佳做法。 此外、我们需要通过静态电流来检测裸片温度。 通过这样做、我们希望提高芯片温度并保持恒定温度。 确切的温度无关紧要。 温度在60-70°C 范围内的任何东西都应该没问题。

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:  

    这是一个很好的想法。 我们在设计器件时考虑了加热元件:REF80。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ref80.pdf?ts = 1731538970333&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FREF80

    INA1620是为音频应用而设计的、在设计时未考虑到这一概念、因此可以使用的任何信息都是鲜为人知的。 由于芯片等上的热梯度、因此可能会很棘手、无法提供准确的答案。 遗憾的是、我无法共享有关输出位置的信息、因为这是专有信息。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    非常漂亮的设备。 看起来我们可以 告别一些 TO-5金属罐粘在板上:)