This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171QML-SP:实际搜索的 PN 为5962F9553602VXA

Guru**** 2618735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1438731/lm7171qml-sp-actual-pn-searching-for-is-5962f9553602vxa

器件型号:LM7171QML-SP

工具与软件:

无法找到 5962F9553602VXA 的数据表。 我正在搜索封装图/尺寸表信息。 需要确定此组件是预成型组件还是需要成型的直引线。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我找到了 5962F955360的封装图 1. VXA、显示预形成的导联:

    https://www.ti.com/lit/ml/mclg023c/mclg023c.pdf

    您是否打算询问 LMH717-SP 的 CFP (NAC)封装?  另一个 CFP (NAD)封装具有直引线。  您最初共享的产品号是 5962F955360 2. VXA、与 LM7171AMWGFLQV 相对应。  这个较旧的 OPN 确实列出了 CFP (NAC)包、这将建议执行的导联与 上面分享的5962F9553601VXA 图相同。

    我希望这有帮助;CFP (NAC)具有预先形成的引线、而 CFP (NAD)具有直引线。  封装具有10个引脚。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在这里担心我无法找到 5962F955360的数据表 2. VXA。 不确定此封装图是 NAC 还是 NAD。 我能找到的所有信息都是5962F955360上的信息 1. VXA 表示预制。  

    我无法键入部件号 5962F955360 2. 请求论坛器件型号字段中的 VXA、因为它不识别此器件。 您是如何使 LM7171AMWGFLQV 与 5962F955360相对应的 2. VXA? 我在搜索中看不到这个。

    如果我理解正确、即表示 5962F9553602VXA 是一个较旧的 PN 、对应于 LM7171AMWGFLQV、这种封装图为 NAC、即预先形成的封装。 DS 是否可用?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我能够找到 5962F955360、并与我们的内部系统确认 2. VXA 对应于 LM7171AMWGFLQV。  我还确认了封装类型为10引脚 NAC、属于 TI CFP 封装组。  长数值是材料名称、但可订购器件型号为 LM7171AMWGFLQV。   

    您可以使用此链接为自己确认 NAC 包装: https://www.ti.com/materialcontent/en/search

    LM7171AMWGFLQV 和 LM7171AMWGFQMLV 之间没有内部电气设计差异。  您可以使用 LM717QML-SP 数据表来获取电气性能和 NAC 封装信息。  。  2. 是 National Semiconductor 最初器件的一个方面;这些数字对应于 National Semiconductor 进行的辐射剂量率测试。  由于 TI 现在制造 LM4171-SP、在辐射测试方面没有区别、TI 提供的器件(和 TI.com)不含 ELDRS。  您的 5962F955360 2. VXA 可订购产品型号对应于 National Semiconductor 的 ELDRS 免费可订购器件型号、而之前使用的是高剂量率(测试)器件  1. 未包含在器件型号中。  该高剂量率(HDR)器件可能表现出降低辐射剂量的敏感性;LM7171-SP 不再存在这种问题。

    这有点令人困惑、但总的来说、您可以使用现有且更新的 LM7171-SP 数据表来支持这些器件。  如果您对辐射测试、旧标准或制造过程有非常具体的问题、我需要一些时间来提供这些产品。

    请对您的设计使用当前的数据表版本。  谢谢!

    此致!

    ALEC