This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6555:VOCM 和设计

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436512/lmh6555-vocm-and-design

器件型号:LMH6555

工具与软件:

您好!
我们使用 LMH6555运算放大器将单端800mV 信号转换为差分信号、从而驱动 ADC。
这是我们的下面的电路、我们从数据表中获取了电阻器的值。 我们为 VOCM 提供1.2V 电压、但在输出电压下、我们将获得1.08电压。

您能不能建议我们所犯的错误以及在1.2V 下获得精确刻度所需的更改是什么?
此外、数据表中提到的430 Ω RF 值已经存在于运算放大器中、或者正如我们在这里给出的那样、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhuvaneshwari、

    请允许我留出时间来复习 LMH6555器件并回答您的问题。

    您的 ADC 的 FSR (满标量程)是多少?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhuvaneshwari、

    RF、RG、RE (第12页)和 RT 电阻器全部集成到 LMH6555封装中。  该器件具有固定增益、下面附上一张截图、说明当正确接线时模型在 PSPICE 中的外观。  您将注意到、我仅在输入端添加50欧姆串联电阻器和100欧姆差分负载:

     

    请进行编辑以删除额外的组件、然后查看您是否可以测量正确的 VOCM。

    此致!

    ALEC