This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:电能质量分析仪

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224, AMC3302, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436822/iso224-power-quality-analyzer

器件型号:ISO224
主题中讨论的其他器件: AMC3302、 AMC1300

工具与软件:

大家好、早上好。

我正在尝试设计一种电能质量分析仪、它可以检测线电压和电流、并检测瞬变、谐波、峰值、频率 视在功率和无功功率等。
我想知道此器件是否适合该应用。

理念是从线路检测300VAC、使用电阻器将此电压降至低于12V (这是 ISO224输入支持的值)、然后在输出端添加一个跟随器以获取0至3.3V 的 ADC 输入。
我知道 ISO224增益为0.333、因此使用12V 输入时、我将在另一侧获得几乎4V 的电压、对吗?

我的问题是、在我看到的所有图中、输入端都有一个低通滤波器。 我是否可以在设计中删除此滤波器? 因为我实际上是要捕获 ADC 上的线路缺陷。 此外、我应该以多大的速度使用 ADC 进行采样?

任何信息或图表都将非常有用。

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    [quote userid="629021" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436822/iso224-power-quality-analyzer 我正在尝试设计一款电能质量分析仪、它能够检测线路电压和电流、并检测瞬变、谐波、峰值、频率、 视在功率和无功功率等。
    我想知道此器件是否适合此应用。

    您要测量的最大频率是多少?  对于 A 和 B 版本、该器件的带宽分别约为185kHz 和275kHz。

    [报价 userid="629021" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436822/iso224-power-quality-analyzer 我知道 ISO224增益是0.333、所以输入电压为12V 时、另一侧几乎可以获得4V 电压、对吗?

    正确。

    [quote userid="629021" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436822/iso224-power-quality-analyzer 我的问题是:在我看到的所有图表中、输入都有一个低通滤波器。 我是否可以在设计中删除此滤波器? 因为我实际上是要捕获 ADC 上的线路缺陷。 此外、我应该以多大的速度使用 ADC 进行采样?[/QUOT]

    您仍然需要对器件的输入和输出使用一个滤波器、以消除高频噪声并防止任何混叠效应。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    非常感谢您的答复。

    继续讨论之前、我想和大家分享我的想法。 我计划在信号进入我的微控制器后立即对其进行数字滤波、因为目标是测量220V RMS 线路电压。 使用电阻分压器、我将把它降到12V 以将其输入到 ISO224中。 在 ISO224的右侧、我会将差动输出转换为单极输出、添加偏移、然后将其输入到支持0V 至3.3V 电压范围的微控制器。

    如果此设置看起来合适、请更正我!

    此外、我还想询问是否有任何文档介绍如何使用分流电阻器测量线路电流以及使用此器件。 SMD 中是否提供分流电阻器? 如何计算相应的值?

    非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    [报价 userid="629021" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436822/iso224-power-quality-analyzer/5516345 #5516345"]

    继续讨论之前、我想和大家分享我的想法。 我计划在信号进入我的微控制器后立即对其进行数字滤波、因为目标是测量220V RMS 线路电压。 使用电阻分压器、我将把它降到12V 以将其输入到 ISO224中。 在 ISO224的右侧、我会将差动输出转换为单极输出、添加偏移、然后将其输入到支持0V 至3.3V 电压范围的微控制器。

    如果此设置看起来合适、请更正我!

    [报价]

    这是没有问题的。  您仍需要在微控制器之前对模拟信号进行滤波、以防止高频噪声产生混叠。

    此外、我想询问是否有任何可用文档介绍了如何使用并联电阻器测量线路电流以及使用同一器件。 SMD 中是否提供分流电阻器? 如何计算合适的值?

    分流电阻以 SMD 形式提供。  您需要根据所需的最大电流、功率耗散和精度来选择分流电阻。  您可以查看此 应用手册 作为参考。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进行几次计算后、如果我要在典型分流电阻0.001Ω 下测量35A 的最大电流、ISO224的输入电压将为35mV。 这是不是太低? 由于在通过增益为1/3的 ISO224后、此电压将降低至11mV。 根据您的了解、我可以使用一个简单的放大器来放大这个电压吗、或者最好的方法是什么?"

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    您可以在输入/输出中添加放大级。  最好改用我们的某个输入范围较小的电流检测器件。

    AMC1300用于电流检测应用、AMC3302还具有电流检测功能并采用集成式直流/直流转换器。

    谢谢。