This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA733:UA733CN 的 ESD 等级

Guru**** 2502465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1438691/ua733-esd-ratings-of-ua733cn

器件型号:UA733

工具与软件:

您好!

我们的客户正在尝试确定几个 TI 器件的 ESD 等级。 您是否能够为他们提供该服务? 我们在该器件的器件数据表中找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    我能够找到 UA733CN 的 HBM ESD 等级;您的客户对哪些封装感兴趣?

    对于 UA733CN:

    ESD HBM (人体放电模式):+/- 1000V、推测1C 级  

    ESD MM (机器放电模型):+/100V、推测为 M2类

    ESD CDM (充电器件模型):无数据

    如果您需要帮助提供替代器件或更新的器件、我也可以为其提供支持。

    此致!

    ALEC