This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1H103-SEP:附加抖动

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1H103-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1437313/tlv1h103-sep-additive-jitter

器件型号:TLV1H103-SEP

工具与软件:

 TLV1H103-SEP 用于驱动50MHz 时钟信号时的附加抖动是多少? 它将由 LVDS 类型的输入(350mV 差分电压)驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试满足的有关抖动规格的其他详细信息:

    相位抖动(高斯):4psec RMS

    总抖动、峰峰值:200psec p-p

    我正在考虑使用在2.5V 电源下运行的 TLV1H103-SEP、以满足接收时钟的器件的输入电压要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     EC 表中的 TLV1H103-SEP 数据表中有 RMS 抖动规格。

    然而、这针对的是100MHz 的输入频率、抖动 BW 为10Hz - 50MHz。

    请告诉我您的想法。

    此致!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我看到过这些规格。  当然、我的目标规格的较小带宽将(应该)导致低于 TLV1H103-SEP 的4ps 规范。  但是、我不知道要低多少、这很重要、因为它必须与驱动源的抖动相加。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它应该更低。 遗憾的是、对于该器件、我们没有规定该器件的总峰峰值抖动、而且我们没有相应的工程指南验证数据。

    如果您还有其他需要、请告诉我。

    此致!

    Michael