This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA862:它不是差分输出。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA862, OPA892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1438794/opa862-it-is-not-a-differential-output

器件型号:OPA862
Thread 中讨论的其他器件: OPA892

工具与软件:

输入到 OPA862的信号由振荡器生成。
ICM7555生成的电路具有差分输出。
另一方面、SIT2001BC 所产生的电路没有差分输出。
是否有可能是这种原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能分享一下此电路中 OPA892的连接位置吗? 我对您所指的内容有点困惑。 另外、对于之前 OPA862按预期运行的原型、这些器件是否连接到电路? 这意味着、您共享的器件也在之前的工作版本中、唯一的区别是输入信号的频率和电路板布局布线/层。

    此致、

    Ignacio