Other Parts Discussed in Thread: XTR111
工具与软件:
XTR111是否能够驱动连接在 VSP 和驱动器输出级之间而不是连接在输出和0v 之间的电流环路?
我正在升级一个非常旧的设计、在该设计中、客户更喜欢检测 o/p 与0v 之间电阻器的电压、环路 o/p 位于驱动电路的高侧。
我曾想在您的示例中使用15欧姆的低侧电阻器作为感应电阻器、可能是这样。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kevin:
我不相信这样会起作用。 IS 引脚最高只能达到22V 这会使负载保持较高的电压电势、从而防止电流沿正确的方向流动。
[报价 userid="415927" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1438483/xtr111-current-loop-referenced-to-vsp-rather-than-0v "]我正在升级一种非常旧的设计、客户更喜欢在这种设计中感应 o/p 与0v 之间电阻器上的电压、而环路 o/p 位于驱动电路的高侧。您能帮我澄清一下吗? 客户是否仍希望看到负载变为0V?
此致、
Robert Clifton
尊敬的 Kevin:
原始电路在 V+(实际上是+15V)和原始输出级上部节点的漏极之间连接了环路。 较低节点(源极引脚)通过检测电阻运行至0V
您是否碰巧有该电路的原理图? 它会让我更容易理解。
谢谢!
Robert Clifton