This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139AQML:实现可靠性的 H&Amp;M 工艺因数

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1434657/lm139aqml-h-m-process-factor-for-fides-reliability

器件型号:LM139AQML

工具与软件:

您好!

我们目前正在开发一款适用于航天应用的传感器。

我们的 BOM 包括 TI 制造的裸片形式的有源器件、其中包括 LM139QML_DIE。

目前、我们正在执行可靠性分析、我们需要您的输入来计算 H&M 工艺系数。

我已随附一个 Excel 文件、其中包含 H&M 流程系数的待回答问题(D 列)。

谢谢!

e2e.ti.com/.../H_2600_M_5F00_processfactor.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    请给我一些时间、将此问题交给相关专家。 当我有更新时、我将回复此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的关注!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    我继续并联系了我们的研发专家。 这是他们说的:

    Excel 工作表上的问题与符合 MIL-PRF 38534的混合动力设计和制造有关。

    TI 是 MIL-PRF 38535制造商、因此没有 MIL-PRF 38534混合制造经验。

    他们还发送了以下文档、可以回答 Excel 表中的一些问题: 德州仪器(TI)通用质量指南航空航天和国防增刊

    此致、

    HO