This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:AD694BRZ 的替代器件

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111, XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1439117/xtr111-alternative-for-ad694brz

器件型号:XTR111
主题中讨论的其他器件: XTR300

工具与软件:

大家好!

我正在寻找 AD694BRZ 的替代器件。

XTR111看上去一切正常。 是否有人可以确认这一点、或者存在很大的差异?

谢谢你。

此致、

Kavita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavita:

    此应用是否正在安装传感器的外壳中使用、或者它是模拟输入/模拟输出模块的一部分?  

    如果它是传感器外壳中的一部分、则 XTR111可能更合适。 AD694BRZ 具有一个集成晶体管、而 XTR111则需要在输出端使用一个外部晶体管。 XTR111尺寸更小、因此显著节省空间。  

    如果他们在模拟输入/输出模块中使用 AD694BRZ、我建议使用 XTR300/305。 这是一款功能更丰富的器件、具有控制引脚、错误标志引脚、与 XTR111相比、它在输出电压模式下的使用效果更好。  

    此致、

    Robert Clifton