This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84624:TPSM84624/内部软启动时间

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM84624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1438768/tpsm84624-tpsm84624-internal-soft-start-time

器件型号:TPSM84624

工具与软件:

您好、TI 支持团队。
TPSM84624的 TSS (内部软启动时间)通常为1.25ms、但还请告诉我最小值和最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他说明。
    我想使用 TPSM84624在1.6ms 内完成软启动、因此我将 SS 引脚保持断开状态。
    不过、由于我不知道 MAX 值、我不知道它是否会在1.6ms 内启动。
    因此、我询问了​​在 SS 引脚开路时的最小值和最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takaoki-San、

    我检查了内部系统、但我们没有在许多样本中对该软启动时间进行表征、因此我们没有最小值/最大值数据、而只有1.25ms 的标称值。 我 根据软启动电流、参考电压和电容变化进行了一些最坏情况下的计算、该值大约为1.52ms。 如果您在室温下工作、由于内部发热、软启动电流实际上将高于最坏情况下的假设、您应该会看到软启动时间低于1.52ms。 请注意、这只是基于计算、因此不能保证最大值 希望这对您有所帮助。

    谢谢!

    Amod